结果:找到" 有人会芯片内部开发么",相关内容1000条
- 2.4GHz芯片典型应用方案
- 优点:2.4G方案专注遥控玩具、遥控RGB灯、遥控无人机、、智能家居类方案定制开发,2.4g无线方案具备稳定、高效的无线通信能力,减少了外围电路和器件的使用,降低了制造成本。科普:2.4G技术,即人们常说的“2.4g非联网解决方案”:2.4ghz无线技术频率是2.4-2.485ghzism(industrial,scientificandmedicalindex),是近年来新兴的无线传输技术,该频段在大部分国家免授权、无偿使用,因此在无线领域得到了广泛的应用,为产品的普及扫清了最大障碍。2.4g无线技术为双向传输,单向传输速率可达2Mbps,而且由于采用了自调频技术,使干扰的影响大为降低。在...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G芯片 芯片开发 遥控器 灯控 发帖人:博巨兴微 发帖时间:2023-09-22 15:43:00
- 寻找单片机开发人员软件硬件
- 项目一直是外包的,目前碰到的问题,现在工程师没有思路,寻找有单片机开发的人员,只负责写软件,硬件有现成的,也可以写硬件,打样贴片都不需要负责,我们自己打样贴片,只负责硬件和软件,主打产品智能家居,仪器仪表,电流电压,有愿意的私聊,开发时间30天内
- 所属专栏: 项目外包 标签: 单片机开发 发帖人:太阳一一昂 发帖时间:2023-08-28 17:57:00
- 富士通387/s芯片,串口波特率配置
- 看了用户手册,这个387芯片有三种芯片配置方式。1、波特率发生器直接设定。2、通过内部定时器配置。3、通过外部时钟配置。第一种常规方式配置不出115200bps,所以只能通过另外两种方法,这里研究了一下内部定时器的配置。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 有人研究过富士通芯片115200串口波特率怎么配的嘛? 发帖人:ccccck 发帖时间:2023-03-31 17:19:00
- M032位单片机PY32F003030开发板,可替代ST、GD华大
- 该开发板支持PY32F003和PY32F030两种系列单片机。可以前往芯岭技术淘宝或者1688店铺购买。PY32F003系列微控制器采用高性能的32位ARM®Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的MCU。嵌入高达32Kbytesflash和4KbytesSRAM存储器,最高工作频率32MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路I2C、SPI、USART等通讯外设,1路12bitADC,5个16bit定时器,以及2路比较器。PY32F003系列微控制器的工作温度范围为-40℃~85℃,工作电压范围1.7V~5.5V。芯片提供sleep和stop低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 开发板,开发工具,单片机 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2022-07-04 15:42:00
- 嘉立创内部是不是有鬼?客户信息会不会有问题?
- 昨天下了一个四层板,下单不到15分钟,还没审核完,就有深圳的一家PCB厂给我打电话,问我有没有板子做。已经不止一次出现这种情况大家有遇到这种情况吗?
- 所属专栏: PCB打样 标签: 客户信息 内部 有鬼 发帖人:lazyduck 发帖时间:2020-12-15 11:04:00
- 有偿请人帮忙开发苹果APP和安卓APP
- 有一个蓝牙通信控制的APP开发需求,需要同时开发安卓和苹果APP,如果仅会其中的一个也可以先行开发一个。目标需求明确,功能相对简单,有能力的朋友请联系我,价格可以具体商量。麻烦加我微信:
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 有偿开发 发帖人:binspace 发帖时间:2019-09-08 14:36:00
- 第三方开发案例样本
- 最近申请加入第三方服务的朋友比较多,总有人问,为什么我案例,不能审核通过。嘉立创第三方服务平台,我们对服务商能力需要评估,是对客户负责,也是对服务商负责,您写的案例只有草草几句,无章节,描述内容或与标题不相关,客户是不会选择你的,客户只会选择案例看起起来还行,客户心中才会为您加分,才会选择您。所以,为了一次性通过审核,请详细描述您开发案例,请勿在案例或图片里写联系方式,案例不符合规范的,审核不会通过的开发案例样本一、【项目名称】第三方开发案例样本二、【开发团队简介】(选填,填写了可以让客户更多了解您,接单机会更多)1、学历或工作背景2、开发经历,做哪些项目3、熟悉平台、善长领域三、【项目亮点...
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 单片机开发 嵌入式开发 发帖人:第三方服务专员 发帖时间:2018-12-21 14:05:00
- 有人会芯片内部开发么
- 有人会芯片内部开发么,出些基础教程
- 所属专栏: 嘉立创创投 标签: 有人会芯片内部开发么 发帖人:0華騰0 发帖时间:2018-05-14 00:43:00
- 有人会芯片内部开发么
- 有人会芯片内部开发么
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 有人会芯片内部开发么 发帖人:0華騰0 发帖时间:2018-05-07 22:20:00
- 招ios和安卓APP马甲封装上架技术人员
- 具体要求:1、APP成品要求项目框架完整,可上架发布至ios+Android,百度助手,华为,小米及360助手及其他应用市场(需全部提交,其中之一有发布通过即可)2、壳子类型范围广泛:可以是各种常见论坛彩票/娱乐/游戏/资讯/攻略等APP类型(APP名称需按我们提供的名称,内容尽量要相关,类型不限)3、需要开发一个URL接口及简易后台作为所有app通用管理后台,后台开发费用可以另算(细节详聊)4、引导图:放在你app里面的图片,用户下载app后第一次打开的时候展示,一张即可。5、介绍图:介绍图就是用户搜索app的时候展示的图片,根据你自己做的app截图,四张,然后套上漂亮的模板就行了。6、我...
- 所属专栏: 项目外包 标签: ios开发 android开发 发帖人:ios888 发帖时间:2017-11-22 15:21:00
返回